IR-OBIRCH解析
目的
半導体デバイス動作にともない、赤外レーザー照射による抵抗変化位置を検出することで、ICチップ内部のショート、
リーク、高抵抗等の不良箇所の絞り込みを行います。
最新の浜松ホトニクス製 PHEMOS-X解析装置を導入いたしました。
詳しくはお問合せ下さい。
方法
電源ーグランド間に流れる異常電流状態中に、配線へレーザー照射することで局所的な温度変化を起こさせます。
温度変化から電源-グランド間に流れる電流に変化が生じ、その電流変化をレーザー走査に同期させて画像化する解析手法です。不良部位では熱の影響を受けやすく、電流変化が大きくなるため、不良位置を特定することができます。